This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CCS 在构建时挂起

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518852/mspm0g3507-ccs-hangs-at-build

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

一切都正常。

构建速度变慢、现在挂起。

不更改编译器。

互联网连接良好。

无防火墙更改。

MAC 的重新启动没有任何区别

重新启动路由器没有任何区别。

GCC 取代。

所有工具都是最新的。

Piccy 在下面停留了最后十分钟。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 问题吗?

    建造完成了…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像一个构建错误。 您能否提供完整的构建输出? 请复制并粘贴到文件、然后将文件附加到此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    我展开了一个大循环、编译器只是挂起、因为代码对于器件来说太大。

    似乎不能很好地处理这种情况...正在关闭。