This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:围绕 CBASS 的资源争用

Guru**** 2989830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515180/am2434-resource-contention-around-cbass

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好:

我正在研究 AM243x 器件中多核时序干扰的可能来源、并想了解 CBASS 的工作原理。 AM64x/AM243x 参考手册(SPRUIM2H) 的第3节指出、"此多层交叉开关网络支持多个飞行内事务、以提高延迟和吞吐量"、第3.6节规定"如果到达同一端点的事务具有相同的优先级、则 CBASS 会对这些事务使用轮询方法"。

这是否意味着、 如果启动器请求访问不同目标、CBASS 可以支持启动器与目标之间的任意数量的同时事务?

谢谢、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo  

    我会看一下、很快就会回来联系您。

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、

    是的,CBASS 将能够处理来自多个发起方的多个请求,并仲裁它们之间的事务到其目的地。  它将支持同时进行飞行中的交易、必要时、它会因仲裁原因或其他下游目标繁忙时暂停或暂停交易。   

    此致、

    James

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    在我有 两个内核仅访问各自的 TCM 组和单独的 OCSRAM 组的用例中、内核之间是否存在任何时序干扰?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本地存储器专用于内核。

    ——保罗