This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:使用 TPS7H4010-SEP 进行顺序供电的偏置引脚配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517627/tps7h4010-sep-bias-pin-configuration-for-sequential-powering-with-tps7h4010-sep

器件型号:TPS7H4010-SEP

工具/软件:

您好:

我计划在顺序供电配置中使用两个 TPS7H4010-SEP 器件。 第一个 IC 的 Vout = 1.2V、其 PGOOD 输出将连接到第二个 IC 的 EN 引脚、该引脚的 Vout = 3.3V。

根据数据表、可将 BIAS 引脚连接到3.3V 或5V 电源轨以提高效率。 我的问题是:即使3.3V IC IC 仅在1.2V 之后才会通电、我是否可以将1.2V IC 的 BIAS 引脚连接到3.3V 电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    虽然我认为我们尚未测试该特定的实施方案、但 VCC 当 BIAS 上升到 VBIAS_ON 阈值以上时、TPS7H4010-SEP 会自动切换、不再使用 PVIN 而改为 BIAS。

    当 LDO=3.3V 时、您所建议的设置在概念上与将 BIAS 连接到器件自己的 VOUT 非常相似、因为 VOUT VCC 电源在启动后的一段时间会切换。 由于这是一种受支持的配置、因此我对您的建议实现几乎没有顾虑。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的澄清!

    是否可以执行仿真来验证该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    我现在正在运行仿真。 这可能需要一段时间才能完成,但我将在完成后再发布一份包含结果的答复。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    仿真完成后、一切看起来都很好。 请查看以下结果的屏幕截图:

    3.3V 电压轨的启用连接到3.3V 电压轨的 PGOOD、1.8V 电压轨的 BIAS 引脚连接到3.3V 电压轨的 VOUT。

    如果您想自行探索进一步的仿真、可以 在 TI.com 上获取 TPS7H4010-SEP PSPICE 模型。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    3.3V 电源轨的使能已连接到3.3V 电源轨的 PGOOD

    这是个拼写错误吗? 3.3V 的使能引脚应连接到1.8V 电源轨的 PGOOD。

    此外、您能否告诉我、为什么在给1.8V IC 上电后3.3V 启动存在0.2ms 的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    是的、这是一个拼写错误。 3.3V 的 EN 引脚连接到 tgHE 1.8V 电源轨的 PGOOD。

    至于延迟、这是由稳压器输出电压正常与 PGOOD 信号上升沿之间的抗尖峰脉冲延迟引起的。  数据表中的 PGOOD_RISE (PGOOD 上升沿抗尖峰脉冲延迟)。

    当1.8V PGOOD 变为高电平时、3.3V 稳压器启动、但仿真使用 PGOOD 上升沿延迟的最大值(200us)

    输出电压仅显示在仿真图中、而不显示 PGOOD 信号。

    谢谢、

    Andy