This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:AM2632CPDFHMZCZRQ1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632, DLP2021AM263Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516067/am2632-q1-am2632cpdfhmzczrq1

器件型号:AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2632DLP2021AM263Q1EVM

工具/软件:

我们有一个新工程、现在使用 DLP 控制器 AM2632和 DMD DLP 2021。 我有以下一些问题:1、AM2632演示使用5V、3.3V 和1.2V 的电源监控以及或门/与门来控制电源的上电序列。 在实际的开发项目中、是否有必要这样做? 这可以简化并且仅使用一个1.2V 电源来复位 AM6232 PORz 吗? 2 μ s 在 AM2632、上、 监控器件 TPS3840DL47DBVRQ1也用于监控5V (brownout_RST)并在电源故障前收集数据。 这是否必要? 3、AM2632演示1.2V 3.3V 电源滤波电容器使用3.3 μ F/25V/0603。 该电容器是否应替换为4.7 μ F/25V/0603的常用电容? 有任何特殊要求吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    AM2632演示使用5V、3.3V 和1.2V 的电源监控以及或门/与门来控制电源的加电序列。 在实际的开发项目中、是否有必要这样做? 这可以简化并且仅使用一个1.2V 电源来复位 AM6232 PORz 吗? [/报价]

    请参阅 AM263数据表(AM263x SitaraTm 微控制器数据表(修订版 D))中的"上电和复位时序"部分。 在将 POR 置为无效之前、1.2V 和3.3V 都需要处于其预期电平。

    让我分配给 DLP 演示团队、以确认有关2和3的细节。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerwin Ji、
    感谢您的耐心。
    对于问题2. 和3. :-


    DLP2021AM263Q1EVM 的电源时序模块原理图。

    2.您可以绕过电源监控装置,但您需要跟进加电时序,并根据加电顺序时序要求确保电压到达正确的时间:

    由于完全绕过 TPS3840DL47DBVRQ1、因此请注意与其相关的栅极传播延迟(可从其数据表中获得)、并检查最终时序是否仍然符合 AM263数据表中提到的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.我认为更换电容不会产生问题,但我建议进行可重复性的仿真和测试。
    (这些电容器用作电源去耦网络的一部分、以保持电源稳定性并减少电源的噪声耦合)。

    您可以参考下表(来自数据表):
    其中提到了这些电容器的典型值。

     

    此致、
    Siddharth