This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:25MHz SOC 时钟晶体

Guru**** 2980610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518624/am2632-25mhz-soc-clock-crystal

器件型号:AM2632

工具/软件:

您好 TI 专家、

我们正在 AM2632COKFHAZCZR SOC 上开发新设计。 我们提到了两个 EVK、一个 EVK 晶体器件中的电容为4pF、第二个 EVK 8pF 器件中的电容为4pF。 因此、根据 AM263x Launchpad [PROC111]、我们考虑了4PF 器件[ABM11AIG-25.000MHZ-4-1F-T]。 请确认此部件正常。 因为我们正在开发铁路应用,所以我们考虑了汽车级零件。 请检查并确认。

MFR:Abroron

MPN:- ABM11AIG-25.000MHZ-4-1F-T