This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:时钟树导入

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518946/sysconfig-clock-tree-import

器件型号:SysConfig

工具/软件:

你(们)好

如何将寄存器转储导入到工具中。 当我尝试导入时、可以在 RD1预览中看到与当前寄存器设置的差异、但导入的信息不会更新到 GUI 中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、我认为我们不支持导入这些寄存器。 目前正在使用时钟树工具分析时钟架构并检查 hsdiv 值、以根据用例查看不同的频率组合。

    此致、

    Vaibhav