This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器论坛

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM68A, AM69A, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515626/processors-forum

部件号:AM62P
Thread 中讨论的其他器件: AM68A、 AM69A、 AM67A

工具/软件:

AM62P:如何下载 edgeai-tidl-tools 的"tidl_tools"  



最近、我按照步骤设置我的环境、但遇到了问题

在我的容器中执行以下命令时

cd edgeai-tidl-tools

导出 SOC=AM62

资料来源:setup.sh

日志:

::

Root@495cd072efea:/home/root source ./setup.sh
TIDL_TOOLS_TYPE 设置为:CPU
x64架构
SOC= am62
正在安装 python 软件包。

正在下载 CPU TIDL 工具 AM62...
tar (子项):tidl_tools.tar.gz:无法打开:没有此类文件或目录
tar (子项):错误不可恢复:正在退出
TAR:返回的子级状态为2
tar:错误不可恢复:正在退出
bash:cd:tidl_tools:没有此类文件或目录

::

什么是正确的"export SOC=?" 为目标 AM62P 进行设置?

它似乎找不到 AM62的 tidl_tools.tar.gz (如果我更改为 SOC=am62a、它可以下载、但它适合用于 AM62/AM62P 吗?)

Setup.sh:

      ECHO "正在下载 CPU TIDL 工具${SOC^^}..."

 


参考链接:
https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/README.md#setup

此致、
WengChong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WengChong:

    我们很高兴为您提供帮助。 正确、您可以将 SOC=am62用于 AM62P、因为 AM62和 AM62P 都不包含硬件 AI 加速器、并且该 A53内核将用于 AI 推理。  

    我确认链接: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/tidl-tools/10_01_04_00/TIDL_TOOLS/AM62/tidl_tools.tar.gz 不起作用。 我正在内部与开发团队沟通以查看问题。  

    同时、您可以使用 SOC=am62a 来设置工具。 然后、您可以在使用该工具时将 SOC 更改回 am62。 当我们从开发团队回来时、这只是一个未经测试的临时建议。  

    我可以询问您在 AM62P 上使用 tidl-tools 的用例、以便我为您提供更好的建议吗?

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:


    感谢您的快速响应和反馈
    ->我会尝试一下(您可以使用 SOC=am62a 来设置工具。 然后、您可以在使用该工具时将 SOC 更改回 am62)

    我们尚不清楚实际用例是什么。

    我的目的是了解并利用 TI 提供的生态系统

    我们很可能有自己的预训练模型、该模型希望集成并应用于 TI 的边缘 AI 芯片


    此致、
    WengChong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WengChong:

    tidl-tools 下载不适用于 SOC=am62、正如我之前提到的、该器件不包含 AI 加速器、AI 推理将在 ARM A53内核上实现。 因此、使用常规运行时间、例如 onnxruntime 和 tflite。 setup.sh 不会考虑这一点、我们将对其进行更新、以便它不会在与您报告的用例类似的用例中停止。 感谢您提请我们注意这一点。  

    [引述 userid="279083" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515626/processors-forum/5827365 #5827365"]

    我们尚不清楚实际用例是什么。

    我的目的是了解并利用 TI 提供的生态系统

    我们很可能有自己的预训练模型、该模型希望集成并应用于 TI 的边缘 AI 芯片

    [/报价]

    在这种情况下、我建议将器件与 AI 加速器配合使用、例如 AM62A、AM67A、AM68A 和 AM69A。 这些器件配备硬件 AI 加速器、处理能力分别高达2TOPS、4TOPS、8TOPS、32TOPS、这些器件的版本各不相同、涵盖两者之间的差距。  

    我们很高兴您在下一个 AI 工程中考虑使用 TI 处理器、如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    `m、您可以仅使用 SOC=am62a 来设置工具。 使用该工具时、您可以将 SOC 更改回 am62。`

    ->我能够修复 "downloading cpu="" tidl="" tools="" ${soc^^}="" ..."="">同意该建议。 "downloading>

    供参考

    此致、
    WengChong