This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:程序起始地址修改...

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518831/mspm0g3507-program-starting-address-modification

器件型号:MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、


我一直在尝试修改/更改 MCU/程序的声明地址。 我列出了所有流程、无论我到目前为止所做的是什么。

1.我添加/创建了自定义链接器文件并进行了正确配置。


2.我创建了自定义启动文件,在执行开始时更改矢量表初始地址。

完成这些步骤后、程序将正确构建。 但不由闪存编程器进行编程。

我收到了下面随附的误差。

除了此之外、是否需要更改/配置任何内容?

请给出一些想法来完成我的实施。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我收到了下面附加的错误。

    尝试运行恢复出厂设置以恢复 MSPM0。

    有关 CCS 解锁 MSPM0的信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slaaed1 7.1.4通过 CCS 解锁

    此外、您还可以  在 uniflash 设置中运行恢复出厂设置。

    Unknown 说:
    除此项之外、是否需要更改/配置任何内容?

    需要在0x0地址添加引导加载程序、将矢量设置到您的位置、然后跳转到该引导加载程序0x8000。

    此示例可称为引导加载程序:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\boot_manager\boot_application

    此外、在从0x8000开始的应用代码中、还需要在 cmd 文件(链接器文件)中将 int vector 设置为0x8000

    此外、这也是示例应用工程:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\boot_manager\bim_sample_image

    此示例向您展示如何设置从0x0地址开始的应用代码。