This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:存储体交换和 CSC 实现

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514777/lp-mspm0l2228-bank-swap-and-csc-implementation

器件型号:LP-MSPM0L2228
主题:MSPM0G3519中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我正在审核 L2228存储体交换演示项目、但它似乎没有执行存储体交换、如"MSPM0G3519闪存存储体交换指南 V3.0"中所述。  

该文件说明我应该将 app_a 和 app_b 的二进制映像文件加载到引导工程中。

1.我可以留下 pdf 文件中提到的地址吗?

根据 L2228的 cmd 文件、  我似乎不需要更改地址。

但 LED 不会按预期切换。  是否有其他器件需要更改?  

  

2.另外,当我使用 SDK 中的 CSC 示例进行存储体交换时,是否需要准备映像文件并以相同的方式将其加载到项目中?

谢谢你

e2e.ti.com/.../3324.CCS_5F00_DaulBankSwap_5F00_L2228.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    对于 CSC 功能、地址将交换汽车级地址、因此这两个映像可在编译器时使用相同的地址、就像0x1800一样。

    当您将这两个映像一起下载到 MSPM0时、您需要给出第二个映像0x40000偏移量、因为此时第二个映像将存储在 bank1中、地址为0x4000 +实际地址。

    谢谢!

    此致

    Johnson