This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:ADC 校准

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518229/mspm0g3519-adc-calibration

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

您好、

客户希望在宽温度范围内校准 ADC。 ADC 概述中提到了器件 TRM " CDAC 修整值的半自动校准"、但 TRM 中并未进一步阐述这一点。 他们预计在温度发生显著变化时会调用一个函数调用。

是否有这样的校准过程? 它是否在 SDK 和 MCAL 中提供?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    据我所知、此 ADC 校准在制造侧完成。 该软件在 SDK 中不可用。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    谢谢你。 能否请确认、即使温度突变较大、数据表中指定的 ADC 性能在系统运行期间也不需要运行任何校准例程?  

    此致、François。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如数据表所述、在推荐的电源电压和自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)、所有典型值均在25℃ 下测量、并且所有精度参数均使用12位分辨率模式测量(除非另有说明)。

    但数据不涵盖较大温度范围内的情况。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    ENOB 参数是在整个电源电压和温度范围内指定的。 我们能否告诉客户、即使温度突变较大、ENOB 性能也需要在系统运行期间运行任何校准例程?  


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最小 ENOB 意味着客户应 在整个温度范围内具有比它更好的性能。 为了便于理解、ENOB 最小值性能在整个温度范围内不需要额外的校准例程。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    谢谢你。 我们结束本次讨论。


    此致、
    François μ s。