This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:外部振荡器输入端口

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517957/mspm0g1506-external-oscillator-input-port

器件型号:MSPM0G1506

工具/软件:

MSPM0G1X0X 有两个用于外部低频时钟的输入端口(LFXIN、LFCLK_IN)。

我想输入并使用来自振荡器的数字信号、但由于周围的布线、我想使用 LFXIN 引脚而不是 LFCLK_IN。
LFXOUT 引脚将设计为开放端口。
在这种情况下是否会出现任何不便?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    "输入并使用来自振荡器的数字信号"是什么意思? 如果您计划使用数字信号输入、则必须使用 LFCLK_IN 引脚作为其输入引脚。 LFXIN 不能用于数字 信号输入。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。
    正如您所写的、我尝试将 LFXIN 引脚用作数字信号输入。
    我查看了数据表和用户手册中的7.9.4低频晶体/时钟、但没有发现规范方面的任何问题。
    LFCLK_IN 的频率范围和占空比更严格。

    问题是什么?
    这是电压电平还是 LFXOUT 引脚的状态?



    此致、
    Kamitani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是 LFXIN 在设计时不能接受数字输入信号。  

    此致、

    现金好