This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:开发板

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, TMDSCNCD263P, LP-AM263, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515932/lp-am263p-developemt-board

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件: LP-AM263、 AM263P4

工具/软件:

您好:

如何了解该开发板的可用性?   没有现货、有一个"到货时通知我"链接。

我可以从 AM243x 开发板开始、但如果 AM263很快可用(<月)、 我会等到。

任何见解赞赏。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    LP-AM263P 电路板缺货、我们正在建设更多器件。

    您可以尝试使用  基于 AM263P MCU 的 TMDSCNCD263P 进行评估( 如果没有问题)? 或者指向 基于 AM263x MCU 的 LP-AM263。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas,

    感谢您的答复。  

    我认为 LP-AM263应足以进行评估。 我更感兴趣的是 ZCZ-F (optiflash)封装、但两个 LP 都没有板载的。

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果您指的是具有 Flash inn 封装(ZCZ-F)的 AM263P、我指的是 TMDSCNCD263P-SIP、其中包含 带有 Flash inn 封装(ZCZ-F)型号的 AM263P。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas,

    是的、闪存封装。 (不是 XIP 选项闪存)。 我不需要控制卡的所有功能,很可能会在某个时候锁定设备。 因此在这种情况下、LP 具有成本效益。

    感谢您的指导。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们没有采用封装内闪存的 MCU 型号 LaunchPad。 仅 AM263P4器件型号的汽车型号提供了封装内闪存型号。 此外、所有 LaunchPad 都具有 MCU 的工业型号、所有控制卡都具有 MCU 的汽车型号。

    抱歉、目前我们仅使用 TMDSCNCD263P-SIP、这是唯一具有 AM26x MCU 的封装内闪存的 EVM。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni