This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:AM2632CPDFHMZCZRQ1

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524326/am2632-q1-am2632cpdfhmzczrq1

器件型号:AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2632

工具/软件:

我想问一下用于刻录和调试 AM2632的 JTAG 和 SPI0保留接口是否满足要求? 2、闪存的型号和连接方法是否符合要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerwin:

    1. JTAG
      1. JTAG 引脚排列看起来很好。 不需要33欧姆串联端接电阻器。 JTAG 接口上串联终端电阻器的唯一要求是 TDO 网络上的22 Ω 电阻。
    2. SPI0
      1. 请注意、SPI0不能用于对 AM2632进行编程。 AM2632也无法从 SPI0引导。 SPI0仅用作通信接口。
    3. QSPI
      1. 与闪存器件的连接看起来良好。 我建议在 QSPI0_CLK 网络上使用较弱的下拉电阻、TI 设计中使用的是100k。

    在完成设计时、请参阅 AM26x 硬件设计指南文档。 这是一个优秀的资源!

    要进行完整的原理图审阅、请联系您当地的 TI 代表、他们可以帮助提交正式的审阅申请。

    此致、

    Brennan