Other Parts Discussed in Thread: AM2434, ADS1299
主题: ADS1299中讨论的其他器件
工具/软件:
我要接口 AM2434 一方 ADS1299 连接到 SPI。 我正在读取的数据 8通道 、并将其存储在中 27字节缓冲区 (3个状态字节+ 24个通道数据字节)。
-
。 前3个字节(STATUS) 与逻辑分析仪输出匹配。
-
剩余的 24字节(通道数据) 与逻辑分析仪不匹配。
-
多个器件 MCSPI 指定 模式1 、SCLK = 20 MHz。
-
怀疑可能有问题 MCSPI 初始化 或时序。
我在下面附加了 MCSPI_TRANSACTION 初始化映像。

我将附加观察到的逻辑分析仪数据与尝试打印的串行监控器数据。
是否有人遇到过类似的问题?
什么可能导致通道数据不匹配?
提前感谢