This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:禁用工程配置文件生成

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523375/mspm0g3507-disable-project-configuration-files-generation

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

我尝试根据 boot_application 等示例工程创建新工程、以及如何在我的新工程中实现该目标  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我对您的需求有点困惑、我想您只需复制原始工程并将其粘贴到 CCS 中、然后就可以将其修改为新工程。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    谢谢你重放我得到了一些解决方案,现在这个问题已经解决了