This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:[MCAL ] Pwm_Init 会覆盖 GPT 配置的通道

Guru**** 2585925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520205/mspm0-sdk-mcal-pwm_init-overwrites-gpt-configured-channels

器件型号:MSPM0-SDK

工具/软件:

您好:

我们在将 GPT 与 PWM 配合使用时检测到问题。 问题是 Pwm_Init 会覆盖配置了 GPT 的通道、因为知道 PWM 的配置不包括配置的 GPT 通道。

以下是重现此问题的方法:

  1. 呼叫 Gpt_Init。
  2. GPT 模块工作正常。 GPT 中断按预期运行。
  3. 呼叫 Pwm_Init。
  4. Pwm_Init 会覆盖计时器通道寄存器、无论该寄存器是否在 PWM 中配置、以及 GPT 是否正常工作。 我将在 Gpt_Init 之后、Pwm_Init 之前 和 Pwm_Init 之后的寄存器上附加快照。

这是一个关键问题。 请提供解决方法或修复方法的建议。 谢谢你。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新、我会在下周发送反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为有团队成员向您发送了解决方案、您收到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    不、我收到了关于另一个主题的评论、但没有收到这一个主题的评论。 请在此处发布回复、以便更好地跟进。 谢谢你。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、我会将其发送给您、我会将此 E2E 标记为已解决。