This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:是否没有用于 MMCSD 模块的驱动程序来初始化 MMC?

Guru**** 2380610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523347/am2634-q1-is-it-not-have-the-driver-for-mmcsd-module-to-init-the-mmc

器件型号:AM2634-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。 我认为我们的 MMCSD 模块支持 MMC 卡。

API: MMCSD_LLD_initMMC();似乎不完整、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    AM263x SDK 支持连接到 MMCSD 模块的 SD 和 MMC。 我需要与 SDK 团队核实为什么  MMCSD_LLD_initMMC ()总是返回错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    您可以共享 SysConfig 文件吗? 我们想知道该卡如何连接到 AM263x SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    请关闭此主题、因为客户决定不再使用 MMC。

    BRS

    Shuqing