This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:将 MCU SDK 从9.02.00.56升级到10.02.00.15时出现 Enet 问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525741/lp-am263p-enet-issues-upgrading-mcu-sdk-from-9-02-00-56-to-10-02-00-15

器件型号:LP-AM263P

工具/软件:

您好:

我尝试将 MCU SDK 从9.02.00.56升级到10.02.00.15、Enet 出现一些问题:

1."mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15\source\networking\enet\core\include\phy\enetphy.h"包含一个 找不到的标头"phy_common.h"。

2. enet TCP 客户端示例:"mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\examples\networking\lwip\enet_cpsw_tcpclient"不再可用。 能否为 10.02.00.15提供此示例以帮助进行升级?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuting:

    我们的网络专家今天将离开、他将于明天6月12日回来、请明天收到他们的回复。

    感谢您的耐心!

    此致、
    阿克什特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我在"mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15\source\networking\enet\core\examples\lwip\enet_cpsw_tcpclient"下找到了示例、从示例中、我能够在"mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_ethclient"下找到"phy_common.h"、

    我的错。 感谢您的帮助。