This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525321/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    该器件具有内部运算放大器、可用于获取信号以进行电流测量。 请参阅我们的 MSPM0 L2测量仪表解决方案指南中的图5-3 、特别注意20m Ω 的电阻器。

    否则、您可以使用任何 ADC 通道而不是 OPA、在电阻器两端使用类似的 ADC 输入方法。 从 ADC 可以测量电阻器两端的差值(压降)。 GND 连接可能是电路板接地的最佳选择(或者如果您具有来自电压输入的接地源)、并确保其是实心接地连接。

    确保不要有任何可能耦合到 ADC 读数上的快速开关信号(低通滤波器有助于减少观察到的热噪声)。

    此致、
    Luke