This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:更改 MCAN 的时钟源

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525000/am2632-change-the-clk-source-of-mcan

器件型号:AM2632

工具/软件:

尊敬的专家:

在 syscfg 中、我们可以更改 CANFD 的位速率、但设置基于80MHz 时钟输入。 是否可以将 MCAN 模块的时钟更改为40MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    是的、这是可以实现的。 MSS_RCM CTRLMMR 寄存器包含 MSS_MCANx_CLK_DIV_VAL 寄存器。

    MCAN0的当前时钟树如下:

    CLK_SRC:DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0 (复位后的默认时钟源)(400MHz)

    CLK_DIV:4 (5分频)

    MCAN0_CLK = 80MHz

    如果将 MSS_MCAN0_CLK_DIV_VAL 更改为9 (10分频)

    然后、您的结果 MCAN0_CLK = 40MHz

    此致、

    Zackary Fleenor