This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:如何反转 UART 的逻辑

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525037/msp432e411y-how-to-reverse-the-logic-of-uart

部件号:MSP432E411Y

工具/软件:

大家好!

我正在尝试通过 UART 和 XP1001000-05R (Lantronix XPort)通过 RS232C 进行通信。
我想颠倒 MSP432 UART 的逻辑、但不知道如何配置它。
如果您有任何示例代码、请告诉我。
是否有必要反转 XPort 侧的逻辑?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想反转 MSP432 UART 的逻辑、但我不知道如何配置它。

    尊敬的 Ito-San:

     对于您提出的颠倒 MSP432E UART 的逻辑的问题、我不清楚。 您是否正在谈论交换 UARTTX 和 UARTRX 引脚的功能、这可能是由于 MCU 和  XP1001000-05R 之间的连接不正确所致? 如果这是你的问题,那么没有 UARTTX 和 UARTRX 之间的引脚功能之间没有此类可编程性交换。  

     请参阅 C:\ti\simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12\examples\nortos\MSP-EXP432E401Y\driverlib\uart_echo 处的示例以供参考。