This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:AM2632CPDFHMZCZRQ1

Guru**** 2928690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518580/am2632-q1-am2632cpdfhmzczrq1

器件型号:AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2632

工具/软件:

AM2632是否必须安装 eMMC? 存储为程序和要为 DLP2021显示的图像是否都可以存储在 NOR 闪存中? 256Mbit 容量是否足够? 提供参考计算空间的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM2632是否可以用于仅具有256Mbit SPI 闪存的程序、图片和视频的存储? 2. SPI 闪存中 JEDEC XSPI 协议是否有八进制要求? 不带 eMMC 的 AM2632是否满足 DLP 应用的开发要求? 4、您能详细介绍一下 SPI 闪存和 eMMC 的应用和容量选择要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerwin Ji、
    感谢您的联系、让我再向您介绍有关此问题的更多详细信息。


    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerwin Ji、
    感谢您的耐心、
    要按顺序回答您的问题、

    1)理论上、可以将图像/视频数据和源代码存储在相同的 NOR 闪存中。 然而、与 NOR 闪存相比、使用 EMMC 的主要理念是存储器容量更高且成本更低。 例如、大约50帧的两秒视频将超过160兆位/20 MB (视频分辨率416x468、色深为 RGB444)。 出于同样的原因、我相信256MB 的闪存会限制您可以从系统显示的视频/图像数量。 为了便于参考、截至目前、代码二进制文件的大小约为10兆位/1.3MB。

    2)我会回到你关于八位要求规范.

    3)当前的软件实现要求图像/视频数据存储在不同的存储器(EMMC)。  

    4)我们可以把这个脱机(你可以分享你的电子邮件 ID)吗?  我可以分享一些文档和工具、供您根据用例评估所需的 SPI 闪存和 eMMC 大小。
    此外、在参考原理图中、我们使用的是128兆位 QSPI NOR 闪存和8GB eMMC。


    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的电子邮件:shengtao.ji@shdnxc.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerwin Ji、
    我已经向您发送了工具和文档、供您估算用例的存储器要求。
    如果您对工具有任何疑问、我们可以继续邮寄。

    因此、我将关闭此工单。

    此致、
    Siddharth