Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
工具/软件:
我尝试使用 CCS10.1 串行终端、但即使传输到 SCITX 缓冲器后也无法看到任何数据。
请帮助我解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
工具/软件:
我尝试使用 CCS10.1 串行终端、但即使传输到 SCITX 缓冲器后也无法看到任何数据。
请帮助我解决这个问题。
尊敬的 Premsai:
此外、我建议您参考以下经过测试的示例一次:

--
此致、
Jagadish。
SS_DMA_HW_HW_TRIGGER_DISABLE、/* HWTriggerEnable */
SS_DMA_CH_HIGH_PRIORITY、/* ChannelPriority */
DMA_RQST_NONE、/* DMA_RequestSource */
(Uint32)&APP_FPGA_TX_RawBuffer[0]、/* InitialSourceAddress */
(Uint32) 0xFFF7E574U、/* InitialDestinationAddress*/
16U、/* InitialFrameCount */
1U、/* InitialElementCount */
NO_DMA_CHANNEL_SELECTED、/*ChannelChaining */
Element_size_32_bit、/*ReadElementSize */
Element_size_32_bit、/* WriteElementSize */
dma_one_block_transfer、/* TransferType */
dma_indexed_addressing_mode、/*ReadAddressingMode */
DMA_INDEXed_ADDRESS_MODE、/*WriteAddressingMode */
TRUE、/*自动初始化模式*/
4u、/* ElementDestinationIndex */
4u、/* ElementSourceIndex */
0U、/*FrameDestinationIndex */
8u /*FrameSourceIndex */
如果正确、请检查此项
尊敬的 Premsai:
您也可以在 CCS 中执行此操作、
在 CCS 和调试模式下、有一个名为 Terminal 的窗口:

如果在调试中输入后找不到此窗口、请使用此搜索选项:


打开此处的“Terminal"窗口“窗口后、可根据电路板配置串行波特率以及其他设置、如 COM 端口。

配置完成后、它就可以在此窗口中打印您的串行数据了

即使您可以通过从键盘输入此终端向控制器提供输入;
例如、可以看到缓冲区是空的

现在、我要在终端窗口的键盘中输入 8 个键(从 1 到 8):

因此、您可以看到我的数据通过 DMA 移动到控制器缓冲区。
通过这种方式、您可以使用此终端打印或发送数据。
请记住、我将示例 baudrate 更改为 115200:

--
此致、
Jagadish。
嗨、jagadish、
void sciSetupAndTransfer (void)
{
//初始化 SCI 模块
sciInit();
//定义要发送的数据
uint8 data[]=“Hello、SCI!“;
Uint32 dataLength = sizeof (data)- 1;//排除空终止符
//等待 SCI 准备好发送
while(!sciIsTxReady (scilinREG))
{
//等待发送缓冲区准备就绪
}
//发送数据
sciSend (scilinREG、dataLength、data);
}
我使用同一模块准备了这个代码、这个代码应该直接在 CCS 终端上打印数据?
尊敬的 Premsai:
是、应该打印。
首先、我建议您尝试一次此示例代码:
e2e.ti.com/.../SCI_5F00_AND_5F00_LED_5F00_Blink_5F00_TEST_5F00_LS3137-_2800_2_2900_.zip
在此代码中、我每秒钟切换一次 LED、同样在相同的超时时间内、我将在终端“Hercules “上打印数据、如下所示。
这在我的 TMS570LS3137 板上没有任何问题:

并确保终端设置如下所示:

--
此致、
Jagadish。
尊敬的 Premsai:
是的、使用 LINTX 非常重要。 因为数据只会在 LINTX 上传输。

我们使用 LIN 和 SCI 的组合 SCI2 驱动程序、因此数据将仅移动到 LINTX (B7)。

在我们的原理图中、我们将这些 LIN 或 SCI 引脚连接到 FT2232HL、如下所示

FT2232HL 能够与两个独立的接口连接、每个接口都可以是 UART/FIFO/JTAG/SPI/I2C。
在我们的设计中、我们选择了这两个接口作为 UART 和 JTAG。 这意味着 FT2232HL 的功能将如所示
1. USB 转 JTAG
2. USB 转 UART
这里、USB 转 JTAG 用于器件编程和调试。 而 USB 转 UART 用作与 PC 连接的控制台。
有关更多详细信息、请参阅以下主题:
(7) TMDS570LS12HDK:关于评估板 LINTX/LINRX 引脚使用问题 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
因此、当我们将此 UART 连接到 USB 到 PC 时、PC 中的这个 USB 驱动程序允许我打开串行终端。 每当我从此控制器 UART 发送数据时、都会转换为 USB 电平、然后显示在串行终端中。 同样、可将数据从终端传输到控制器 UART。
如果您的电路板没有板载 USB 转 UART 转换器、至少应该使用外部 UART 转 USB 转换器采用器来查看串行终端中的数据。
--
此致、
Jagadish。