This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] *** 。

Guru**** 2934250 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525031/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否还会提供相关的计时器 SysConfig 配置的屏幕截图?

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > if ((TIMER_0_INST->CPU_INT.RIS)& GPTIMER_GEN_EVENT0_IMASK_TOV_MASK){

    TOV 是触发器溢出(事件生成)、因此它不是您要找的。 您可能需要加载或归零事件[Ref TRM (SLAU846B) 图 27-10]、类似如下所示:

    > IF ((TIMER_0_INST->CPU_INT.RIS)& GPTIMER_CPU_INT_RIS_Z_MASK){    //零事件?