This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-****

Guru**** 2568455 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0-SDK, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525022/lp-

部件号:LP-**** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 文档

    MSPM0 引导加载程序用户指南

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau887

    MSPM0 引导加载程序 (BSL) 实现

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaae88

    MSPM0-SDK 中的 BSL 软件

    C:\ti\mspm0_sdk_2_05_00_05\tools\bsl

    MSPM0-SDK 中的 BSL 演示代码

    C:\ti\mspm0_sdk_2_05_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bsl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在引导加载程序运行时通过 UART 加载应用程序映像。
    在 SDK 中、有一个名为的文件夹boot_manager、其中映像直接加载到存储器中。
    我希望通过 UART 发送应用程序映像、而不是直接将映像加载到存储器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我展示的方法是引导加载程序、而不是 boot_manager 演示。

    您需要由自己管理并根据 BOOT_MANAGER、由自己和 UART 编程闪存?

    您可以尝试将辅助 BSL 迁移到 boot_manager 演示、您可以从 MSPM0-SDK 和文档中找到相关的辅助 BSL 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我想要一个代码、用于通过 UART 接收固件如何编写该代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 MSPM0-SDK 中的 UART 演示/闪存演示。

    辅助 BSL 演示中有 UART 和闪存功能。

    C:\ti\mspm0_sdk_2_05_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bsl

    您可以尝试将辅助 BSL 迁移到 boot_manager 演示、您可以从 MSPM0-SDK 和文档中找到相关的辅助 BSL 信息。