This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526257/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 v12 中、栈大小在由 SysConfig 生成的链接器.cmd 文件中设置。

    我发现更改它的唯一方法是关闭链接器文件生成(在 SysConfig 中)、然后编辑(现在是静态的).cmd 文件。

    v20 的抽查表明情况仍然如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce

    感谢您的回复、我的  SysConfig 设置了许多外设、所以我真的不想禁用 SysConfig、

    让我们看看 TI 说了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    我认为以下主题与您的主题类似、并提供了权变措施、同样与 Bruce 的建议一样、我认为在 SysConfig 中关闭链接器文件生成不会影响您的外设设置。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1375255/mspm0g3507-how-to-change-stack-size-with-sysconfig

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您的帮助、操作就完成了、就像 Bruce 说的“关闭链接器文件生成并修改.cmd 文件中的栈大小“

    也许您的软件团队可以改善此问题、因为用户可以在 IDE 中调整堆栈、但他们不知道它是无效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    感谢您的建议、我将向软件团队报告此问题。

    此致、
    彼得