This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:XDS110 调试探针可以&'t 突然工作

Guru**** 2612505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518490/rm57l843-the-xds110-debug-probe-can-t-work-suddenly

部件号:RM57L843

工具/软件:

您好的团队、
我们有以下两个 XDS110 仿真器、并使用它们来调试 RM57/RM48 安全控制器。
在使用它们大约四年后、它们现在无法同时工作、并且系统会提示“未知 USB 设备(设备描述符请求失败)“。
使用过程中未发生异常、如碰撞、过压、过流等
它是由于许可证到期、固件升级还是其他原因造成的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ruming、

    XDS110 调试探针   在与 Code Composer Studio (CCS) IDE 配合使用时不需要单独的许可证。 基于 XDS110 仿真器的调试器 DevPack 可以解锁 CCS 的免费许可证。

    我想您的 xds110 的固件被无意中擦除。    有关更新固件的信息、请阅读 C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110 中的 XDS110SupportReadMe.pdf。

    (+) 无法使用 CCS 或 xdsdfu -e 找到 XDS110-U 器件 — Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ruming、

    是否尝试使用另一个正常工作的 JTAG 仿真器对固件进行重新编程? 仿真器应在 PCB 上具有一个小型 JTAG 接头(打开仿真器箱)、用于对 TM4C129 或 FT23x 进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    由于我们没有现成的 JTAG 连接器来连接仿真器和计算机、因此我们使用“在没有 JTAG 的情况下恢复坏的 XDS110“来刻录仿真器的 bin 文件。

    但当我们运行刻录命令时、会出现以下错误。  您能否帮助检查上述接线是否符合要求? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于固件已擦除、CPU 无法找到 USB 设备。  

    另一种方法是使用 USB DFU。 TM4C129 设置为从 USB DFU 引导。 您可以将二进制文件传输到 TM4C129。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xdsdfu -m
    xdsdfu -b boot_loader.bin -r
    xdsdfu -e
    xdsdfu -m
    xdsdfu -f firmware_3.0.0.11.bin -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    我无法运行上述命令、因为“找不到设备“。 如何“使用 USB DFU“? 我尝试 通过以下步骤实现“在没有 JTAG 的情况下恢复已损坏的 XDS110“、但失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 TM4C129 器件的引脚 59 (RBIAS) 上是否有电阻器?

    需要独立于片上以太网 PHY 使用的 ETH#03 RBIAS 电阻器

    Tiva C 系列 TM4C129x 微控制器器件版本 1、2 和 3(修订版 G)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  引脚 59 上确实有一个电阻器、电阻值为 4.86K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。 您能否将其替换为勘误表中的权变措施中所述的 4.7k Ω 电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    您能告诉我们 4.86K 与 4.7K 之间有什么区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ruming、

    这是器件勘误表中用于解决引导问题的建议权变措施。 它可能与 Rbias 上的电流有关、我对 TM4C129 不太了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    我们可以尝试使用 JTAG 连接来替换这种方法。 如何获取 JTAG 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TM4C129 器件、PCB 上没有组装哪种连接器(10 引脚、14 引脚或 20 引脚)。 我可以使用短导线(TDI、TDO、TMS、GND 等)来连接可正常工作的 JTAG 仿真器和 TM4C129 JTAG 接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    我们无法使这两个模拟器再正常工作。 你有任何好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好沈、不幸的是、QJ 在 6 月 30 日的一周前不在办公室。  我已经与其他几位工程师讨论过这个问题、他们没有任何其他帮助。