This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526258/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、我认为使用计算方法很好、但在实际应用中、我们始终需要 为该复位时间提供一定的裕度、确保即使在最坏的情况(例如电源上升时间慢,噪声干扰等)下、29μs 仍可以保持低电平持续时间 (>NRST) 来触发复位。  因此、如果对复位时间没有特殊要求、留下足够的复位时间有助于提高系统稳定性、这意味着建议使用 315us、而不是接近要求的 31.5us。

    此致、
    彼得