This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:Uniflash 9.1.0 失败

Guru**** 2793075 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1354P10, UNIFLASH, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1524042/lp-em-cc1354p10-uniflash-9-1-0-fails

部件号:LP-EM-CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHCC1354P10

工具/软件:

您好:

我有一个 LP-EM-CC1354P10 和 一个 XDS110 ET。 遗憾的是、当我尝试使用 Uniflash 9.1.0 刷写固件时、收到错误“Cortex-M33_0:File Loader:memory write failed:std:exception“。 我降级到 Uniflash 9.0.0 后、相同的二进制文件会顺利闪烁。

此致、

Konrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konrad-Filix Krentz、

    您能否提供 CC1354P10 的修订版本?  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “Rev. A“是 LP-EM-CC1354P10 的修订版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konrad-Filix Krentz、

    我使用 UniFlash 9.0.0 测试了 CC1354P10-6 (* Rev E1)、然后确认它可以与您现有的此版本的 UniFlash 配合使用。

    接下来我将下载并使用 9.10 版本进行测试。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konrad-Filix Krentz、

    我测试了 UniFlash 9.10 版本、下载用于调试器的新固件 (3.0.0.36) 后、尝试刷写器件、得到了您发布的相同错误消息。 我将在内部为此问题制作票证、以了解我们是否可以得到修复、但现在我建议使用 UniFlash 版本 9.0.0。  

    谢谢、
    Alex F