This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:UART 引导模式上的 SoC ID

Guru**** 2929680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518268/am2632-soc-id-over-uart-boot-mode

器件型号:AM2632

工具/软件:

您好、
客户希望通过引导 UART 接口读取 SoC ID、而不是在上电后直接读取。
是否有任何 UART 引导命令来读取 SoC ID?
客户无法在生产中在外部提供 POR。 是否有任何命令可以触发 POR/复位以便启动模式?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    客户希望通过引导接口读取 soc ID、而不是在上电后直接读取 SoC ID。
    是否有任何 UART 引导命令来读取 SoC ID?

    由于 SOC ID 由 ROM 引导加载程序打印、并且 ROM 引导加载程序是固定的、因此也不允许任何外部命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]客户无法在生产中提供外部 POR。 是否有任何命令可以触发 POR/复位以便启动引导模式?

    如果无法从外部提供、则这些开发人员可以使用 PMIC 来提供 POR。 请让客户了解 PMIC 选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    这并不是他们想要的。 他们现在会执行此操作、以便 OtpKeyWriter 进行复位、应用程序页面会等待、直到通过 UART 传输所需的字符串。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我收到了、但无法以任何其他方式读取 SOC ID。