This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, LP-MSPM0C1104, LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526241/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    最好使用 LP-MSPM0C1104 来开发 MSPM0C1103。

    但关于您的情况、我认为在一些简单用例中、LP-MSPM0L1306 也可以涵盖 MSPM0C1103、但请注意这两种器件之间的不同外设和闪存。 如果您仅使用 UART、TIMERG 等通用外设、我认为您可以首先基于 MSPM0L1306 进行开发、然后在传输到 MSPM0C1103 之前在 SysConfig 中更改器件类型。

    此致、

    Zoey