This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SBL 大小和冗余

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520257/am263p4-sbl-size-and-redundancy

器件型号:AM263P4

工具/软件:

我正在查看 AM263Px 设计的 SBL 要求。

TRM 显示了 4 个 128KB 区域、并附有有关最大大小的注释。

查看 SDK 示例中的预构建 SBL、其中大多数大于 256KB。

这意味着它们不能用于冗余引导方案?

决定 SBL 大小的主要因素是什么、因为与它们提供的功能相比、这些映像看起来很大?

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niel:

    感谢您的查询、

    请允许我在本周星期五之前回到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niel:
    很抱歉耽误了很久。

    TRM 显示 4 个 128KB 区域、并附有有关最大大小的注释。

    如果您不使用冗余引导位置、我们的 ROM 支持的 SBL 最大大小为 900KB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“629121" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520257/am263p4-sbl-size-and-redundancy

    TRM 显示了 4 个 128KB 区域、并附有有关最大大小的注释。

    查看 SDK 示例中的预构建 SBL、其中大多数大于 256KB。

    [/报价]

    是的、SBL 只是一个实现示例、因此客户可以自由地对其进行相应的修改。 SDK SBL 仅供参考。