This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526641/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    SYSCFG 具有为您的配置切换目标设备的功能 — 只需点击右上角的“Show device View“、然后切换:

    然后、您可以选择以新器件为目标并自动移植到外设配置。 显然、这并不适用于所有器件、因为外设产品是不同的、但 syscfg 将告诉您这些冲突的位置。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSCFG 在编译时没有出现所述的错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philip、

    啊、我想我更清楚地理解你的问题。 G1519 没有任何运算放大器、因此您从 G3507 复制的引用该外设的代码不兼容。 必须更改任何使用运算放大器的用户代码。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、我没有为运算放大器编写任何明确的代码。

    它必须全部来自 syscgf 设置...由于 519 没有 opamp、为什么有代码??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建过程中好像包含了 dl_gpamp.h。

    但设备没有一个,我找不到一种方法将其从构建中排除...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 syscfg 中创建一个新的 G1519 工程、同时也移植到 CCS 中的 G3507 工程、没有出现相同的编译错误、这可能与您的开发环境有关。 您能分享一下 SysConfig 版本吗?

    msp.h 应查看 DeviceFamily_ID 并包含相应的标头(在本例中为 ti/devices/MSP/m0p/mspm0g151x.h)、该标头定义了器件具有哪些外设。 我猜、您的标头正在定义_MSPM0_Has_GPAMP__并导致了问题。 您是否能够追溯到包含的 MSP 文件并进行检查?