This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] *** ;

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523520/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    如果您要修改您使用的 MSPM0 器件、建议您使用 SysConfig 工具切换器件、所有 MSPM0 器件选项都可供您切换。 您可以参阅    MSPM0 MCU 开发指南的 3 条软件开发说明(修订版 F) 来设置开发工具。

     模拟配置专为 MSPM0 LaunchPad 而设计、用于对 MSPM0 模拟功能进行一些基本评估、因此不支持切换到其他封装。 您可以首先在 LaunchPad 上进行评估、然后为客户电路板开发基于 SDK 和 SysConfig 的固件。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经过了“评估“的要点、并使用一个基于 Launchpad 的插件作为概念验证。  换句话说、我们已经通过 PCB 进行“硬接线“以使用 COMP1-IN1+

    我将返回 CCS 配置器并查看(我承认我是新用户)、但无法在模拟配置器提供的详细信息级别获取模拟配置。   在 A2D 之前、我找不到 CCS 配置器允许运放缓冲区的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    MSPM0 的模拟配置可以通过 SysConfig 来实现 、SysConfig 是一个用于配置引脚、外设和其他组件的图形实用程序工具。 下载 CCS 时、CCS 中应该会有集成的 SysConfig。

    对于 MSPM0 中的模拟功能、  有关 MSPM0 模拟示例和特性的简要介绍、您可以参考模拟外设。

    此外、您还可以在 MSPM0 SDK 中找到更多 MSPM0 模拟示例、包括 OPA、COMP、ADC、DAC 的一些典型应用示例。  DriverLib 中提供了一些有关 driverlib 示例的在线信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 不如模拟链那样方便用户使用、但我成功将一些代码拼接到配置文件中、然后读回 CCS。