This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDT

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527050/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:

发件人: Muneeswaran Mahalingam
发送日期: 2025 年 6 月 11 日 17:10.
收件人: naveen.b@ti.com
主题: EK-TM4C1294XL -评估板 — ETH 应用软件

 

您好 Naveen、

我们选择了适用于 POC 的“EK-TM4C1294XL 评估板

需要 PC 软件上的 TI 支持来连接以太网端口并评估、数据表中的可用链接无法正常工作、请建议使用 SPOC 来评估 MCU 的以太网。

 

谢谢、

Muneeswaran M

ILenSys Technologies

 Mob:+91 97000 00668

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muneeswaran:

     您正在 TI 公共 e2e 论坛上发帖。 我不认为 Naveen 会收到通知。 但是,我也许能够帮助你。 您是否在将 EK-TM4C1294XL 与其他 TI 产品或电路板一起使用? 我不清楚 您的问题 是 数据表上显示的链接无法正常工作。 您指的是哪个数据表?  

     如果您仅使用 EK-TM4C1294XL 来评估 TM4C129 MCU、那么 TivaWare SDK 中有多个以太网示例。 请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 TivaWare。 下载并安装后、我建议您从 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip 中的示例开始。 本示例将演示一个托管在 MCU 上的网络服务器。 在客户端(即您的 PC)上、只需使用 Chrome 等浏览器来显示网络服务器内容。  

     如果您在 TivaWare SDK 中查找 PoE(以太网供电)示例、也 没有此类示例。 不过、 我找到了几种 适合它的 TI 参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129POE

    https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129POEAUDIO

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01463