This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:计时器中断问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527352/mspm0g3507-timer-interrupt-issue

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好的团队、  

我是 Bhairav、我使用 mspm0g3507 MCU、并尝试通过 32 兆 Hz 内部频率获得以纳秒为单位的中断、 并通过连接示波器进行检查、但未在设置的时间内生成中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试实现的计时器周期是多少? 您如何衡量结果?

    您可能应该为 ISR 预算 50-60 个 CPU 周期(最小值)、这样最短周期约为 2 微秒。

    一些定时活动可以在没有中断的情况下完成、例如 PWM、ADC 触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    Aggee 与 Bruce 一起,我们通常不会实现毫微秒级中断,如果有帮助,我们可以使用硬件触发方法。

    MSPM0 提供事件系统、以使用一个外设触发另一个外设、或使用由外设触发的 DMA 来传输数据。

    B.R.

    Sal