This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:适用于 MSPM0G3507 的预构建 OpenOCD

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527378/mspm0g3507-pre-built-openocd-for-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好 TI

我正在尝试使用 VS  Code 和 OpenOCD 加载固件和调试、我可以从 (Link) 下载该工具、后者是一款预构建的 OpenOCD for Windows.Version (20250613)

支持控制器 MSPM0G3507。

我的 launch.json 文件

我正在尝试加载固件并进行调试、但收到如下错误:

有什么建议可以克服这个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    让我看看内部情况和反馈。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    1.您可以使用十六进制文件并再次测试吗?

    2.您可以再次尝试 TI 官方延长并测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了您建议的步骤、但我仍然收到相同的错误。

    您是否尝试过相同的方法? 您是否能够加载和调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我之前测试了 M0G3507/M0L1306、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在加载前擦除主存储器和非主存储器、是否在启动 JSON 文件中的任何设置或任何其他位置?