This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:如何在 STANDBY 模式下通过 UART 或 GPIOA 中断唤醒 MCU

Guru**** 2611785 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526416/mspm0c1104-how-to-wake-up-mcu-by-uart-or-gpioa-interrupt-in-standby-mode

器件型号:MSPM0C1104
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

  正如标题所述、我已经检查了示例代码并且也做了、但在待机模式下、我的代码和配置似乎无法通过 UART 或 GPIOA 中断唤醒 MCU、是否缺少任何内容或者我应该知道?谢谢。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您使用什么方法来判断 MCU 是否已从待机模式唤醒?

    并检查您在代码或 SysConfig 中是否启用了退出时睡眠功能。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

       我发现这个问题是由在 TIMG8 的回调函数中调用__WFI () 引起的,你能确认吗? 谢谢。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    可以、如果在进入 TIMG8 后使用__WFI ()、CPU 将再次进入低功耗模式。

    Zoey