This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Enet CPSW 大池数据包大小

Guru**** 2613735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526865/am263p4-q1-enet-cpsw-large-pool-packet-size

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户尝试在 Enet (CPSW) Packet Pool Config 中将大型池数据包大小从 1536 更改为较小的值、但显示错误:syscfg/ti_enet_lwipif.c 中的断言@行:410:pPktInfo!= NULL:failed!!!“  

ti_enet_lwipf.c 文件似乎导致数据包分配 出现错误、因此出现 pPktInfo == NULL。 是否无法更改大型池数据包大小?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    请按照本指南正确调整数据包池的大小: software-dl.ti.com/.../PACKETPOOL_CONFIG_TOP.html

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    因此、为了确认我的理解、他们还应勾选“Enable Custom Rx  Buffer Size“复选框、并在 Rx Packet Buffer Size“中输入作为大池数据包大小输入的较小大小?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    客户是使用 LwIP 还是非 LwIP 示例?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LwIP 示例、请按照突出显示的步骤操作:  

    黄色警告基本上是修改池大小

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shaunak。 标记为已解决、必要时将重新打开新线程。