This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:无法访问 CCS Theia 中的调试属性

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528076/msp432e401y-unable-to-access-debug-properties-in-ccs-theia

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:

我目前无法访问 CCS Theia 版本 20.2.0.12_1.5.0 中的调试属性、因为存在错误“Cannot read properties of undefined (reading 'name')“。 尝试访问 Debug-Settings 的原因是、我只想将 Erase Config 设置为唯一所需的段。

我将使用 Segger J-Link 调试器通过 SWD 连接到带有 MSP432E401Y 的定制板。

是否有任何方法可以在新的 CCS Theia 上使用 J-Link 设置 Erase-Config? 在基于 Eclipse 的版本,这是可能的,我很好地使用了这个功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“658739" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528076/msp432e401y-unable-to-access-debug-properties-in-ccs-theia 错误“cannot read properties of undefined (reading 'name')“

    这看起来像是一个错误。

    在有效调试会话期间尝试访问属性时会发生什么情况? 您是否遇到同样的问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    在有效调试会话期间、我可以访问属性和“Program/Memory Load Options“和“Debugger Options“、但不访问“MSP432E4 Flash Settings“。

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在有效调试会话期间、我可以访问属性、“Program/Memory Load Options“和“Debugger Options“、但不能访问“MSP432E4 Flash Settings“

    您能否介绍使用“MSP432E4 闪存设置“的 CCS Eclipse 屏幕截图? 我在使用 J-Link 安装 CCS 12 时看不到 J-Link:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法访问基于 Eclipse 的 CCS、因为它用于通过 TM4C123 控制器开发较旧的应用程序。 但我记得、我在调试会话期间没有访问“Flash-Options"。“。

    只是为了确保,我的意思是这个页面。 在这里、我想选择仅擦除必要段的选项。  

    选择 XDS110 后、无需运行调试会话即可使用此页面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该页面可能不适用于 J-Link 连接。 我选中了 CCS 12.8、但没有这些选项。 J-Link 的更“高级“选项通常可从 J-Link 控制面板访问:

    https://kb.segger.com/J-Link_Control_Panel

    启动基于 J-Link 的 CCS 调试会话时、控制面板将启动、可从系统托盘访问: