This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:LFEXT 时钟监控器设置

Guru**** 2879550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528151/mspm0g1506-lfext-clock-monitor-settings

器件型号:MSPM0G1506
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

如何关闭 LFEXT 时钟的监视器功能?
在 SysConfig 中该引脚设置为关闭、但当我查看 LFCLKCFG 寄存器时、该引脚设置为启用。


我知道是使用 DL_SYSCTL_setLFCLKSourceLFXT 设置的、但这一理解正确吗?

您是否会推荐使用任何其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    在 SysConfig 中该引脚设置为关闭、但当我查看 LFCLKCFG 寄存器时、该引脚设置为启用。

    您启用了时钟树吗?  默认值为 DISABLE。


    我知道是使用 DL_SYSCTL_setLFCLKSourceLFXT 设置的、但这一理解正确吗?

    是的。

    此致、

    Jenney