This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:从头开始开发 MSPM0G3507 器件工程、无需使用现有的 MSPM0 SDK

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528343/mspm0g3507-q1-develop-a-project-for-the-mspm0g3507-device-from-scratch-without-utilizing-the-existing-mspm0-sdk

器件型号:MSPM0G3507-Q1
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

我计划在不使用现有 MSPM0 SDK 的情况下从头开始开发 MSPM0G3507 器件工程。

您能否就如何继续使用这种方法提供指导或建议步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我们在 SDK 中提供了空白工程、我相信您可以基于它开发自己的工程。

    您可以在 SDK 下载路径中找到它、如下所示:“your SDK 下载路径\mspm0_sdk_version\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib“

    此致、
    彼得