This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:器件选择请求

Guru**** 2956690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530216/mspm0g1106-device-selection-request

器件型号:MSPM0G1106
主题:MSPM0G1107 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、  

您能否推荐符合以下要求的合适器件? 谢谢!

ARMRegisteredCortexRegistered-M23 32 位处理器内核运行频率高达 72MHz 频率、闪存 128KB、SRAM 16KB、5 个计时器、2 个 USART、2 个 I2C、2/1 个 SPI/I2S、25 个 GPIO、16 个 EXTI、10 个 ADC、LQFP32、–40°C 至+85°C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我认为 MSPM0G1107 是一个很好的起点。 我们可以满足甚至更好的主要要求。 只有以下两点:

    G1107 中不提供 I2S 接口。

    2. G1107 中未提供 QFP32。 我们采用 QFN32。

    其他器件系列支持更多功能、但目前 APL 不支持。 因此,如果 I2S 必须有,或有一些机密信息需要讨论,请使用*内部*论坛,或者你可以给我发送电子邮件。 谢谢!

    B.R.

    Sal