This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:LFSS 中的 RTCLOCK 寄存器

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530116/mspm0l2228-rtclock-register-in-lfss

器件型号:MSPM0L2228

工具/软件:

您好、

我的客户对 RTCLOCK 寄存器有疑问。
根据 TRM (SLAU847E) 第 25 节、该寄存器用于保护 CLKCTL、SEC、MIN、HOUR、DAY、 MON、YEAR 和 LFSSRST(来自其他写入)。

我的客户询问是否需要设置 PROTECT 位、以便在 VBAT 通电的关断期间保持 RTC 值。
我认为 PROTECT 位只是用于防止写入、因此该位与关断期间保留的 RTC 值无关、是吗?  

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro:

    是的、您回答正确。 它们没有关系。

    B.R.

    Sal