This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:晶体用途

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1527143/mspm0g3107-q1-crystal-use

器件型号:MSPM0G3107-Q1

工具/软件:

您好、

您好!

我们不熟悉 MSPM0G3107-Q1 微控制器。

我们想知道是否可以使用 20MHz 晶体 使用 MSPM0G3107-Q1(封装:LQFP-64)连接到 HFXT 发生正转换。

建议的晶体器件型号:

  • CTS Corporation–403C11A20M

  • TXC Corporation–7M20 000MEEQ
    (规格:20.000MHz、10 pF 负载电容、±30ppm、3.2 × 2.5mm、符合 RoHS 标准)

此外、我们还想确认:

  • 使用外部电源 LFXT 或内部振荡器是否就足够了?

期待您的指导。

此致、
Aditya.