This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:TI 提供的 EEPROM 内容

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530352/tmdscncd263p-eeprom-contents-as-delivered-from-ti

器件型号:TMDSCNCD263P

工具/软件:

您好:

根据用户指南、AM263Px 控制卡具有基于 I2C 的 1Mbit EEPROM (CAT23M01WI-GT3)。

我看到电路板版本根据 board.c 存储在偏移 0x0022 处

#define EEPROM_OFFSET_READ_PCB_REV                  (0x0022U)

我想保持这一点很明显,但也想写我自己的数据,而不覆盖现有的数据。

如果 TI 在 EEPROM 中存储了任何其他内容、是否有文档提及其失调电压和尺寸(包括上述电路板版本)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    感谢您的提问。 抱歉、我们的意图是将其包含在 AM263Px EVM 用户指南中。 所以它可供所有人使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到 EEPROM 的详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!