This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:主题:使用外部 XDS100v2 与 AM2434 EVM 时出现问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529935/am2434-subject-issue-using-external-xds100v2-with-am2434-evm

器件型号:AM2434

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们目前计划将 AM2434 用于即将进行的工程、并已通过 Digi-Key 购买了相应的 EVM 模块。

使用板载 XDS110 接口、我们能够通过 JTAG 成功刷写器件—CCS 报告目标已连接且运行完成、而不会出现任何问题。

但是、在尝试使用外部 XDS100v2 调试器时、我们遇到建议“检查电缆连接“的错误消息。 作为响应、我们尝试使用多个 14 引脚至 20 引脚 CTI JTAG 适配器板、但问题仍然存在。

您能否告知这是否与 CCS 配置、驱动程序不兼容或 XDS100v2 和 AM2434 EVM 的任何已知限制有关?

我们感谢您对解决此问题的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    感谢您的查询。

    请告诉我们 EVM 是否已正确初始化? 您使用的引导流程是什么?

    请与完整的错误日志共享错误屏幕截图。

    此致、

    Tushar