This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:闪存 F021 API 的源代码

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1529545/hercules-f021flashapi-source-code-for-the-flash-f021-api

部件号:Hercules F021FLASHAPI
“主题“中讨论的其他器件:TMS570LS1227

工具/软件:

您好!

我在论坛中看到了其他关于源代码的请求、该请求通过电子邮件提供 我们正在使用 F021_API_CortexR4_be.lib 库。 您是否有可能共享此库的源代码? 我们公司与德州仪器 (TI) 签订了 NDA、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alper:

    TI 通常不分发 F021 闪存库的源代码。 原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 不得在应用程序中使用修改后的 API。 为了创建闪存编程解决方案、 必须 按照 TI 提供的方式使用闪存 API 库。

    仅出于认证目的、我们可以向客户提供源代码

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jagadish:

    感谢您的回答。  

    我的应用有两个原因。 第一个习惯是您所说的认证目的。 另一个使用另一个编译器。 对于应用中的安全问题、我使用 IAR EWARM 编译器。 需要从 RAM 执行 F021 库、但我没有在 IAR 中直接针对 TMS570LS1227 实现这一点。 如果我有源代码、我会尝试将它们复制到 ram 中并在这里执行、而不做任何更改。  

    此致、

    Alper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alper:

    我向您发送了一个朋友请求、请接受它、以便在私人聊天窗口中获取有关此问题的更多详细信息。

    --

    此致、
    Jagadish。