This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:I2C 上升时间过长、无法满足时序要求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530031/am2432-i2c-rising-time-too-long-to-meet-timing-requirements

器件型号:AM2432

工具/软件:

您好、

在测量 PCBA 上的 I2C1 波形时、我们发现 SCL 和 SDA 的上升时间很慢、因此我们无法使用 400kHz。  

我们移除了 I2C1 总线上的所有从器件、上拉电阻器为 3.9k、下面是我们监控的 SCL 波形。  

AM2432 中是否有任何寄存器会影响上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、胡家英、  

    感谢您的查询。

    请扩展波形、男童上是否连接了电容器负载?

    您可以尝试调整 I2C 上拉电阻值以减少转换。  

    I2C1 是仿真开漏输出型 I2C 接口。 上拉电阻应使用最短残桩连接。

    请以 PDF 格式分享 I2C 接口原理图以供查阅。

    此致、

    Sreenivasa.