This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2227:询问 MSPM0 系列的浪涌电流特性

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1528333/mspm0l2227-inquiry-about-inrush-current-characteristics-of-mspm0-series

器件型号:MSPM0L2227

工具/软件:

您好:

我想问一下 MSPM0 系列的浪涌电流特性。
能否提供有关器件上电时发生的典型和最大浪涌电流的信息?
如果有任何相关文档或应用手册、如果您也能分享、我将不胜感激。

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    是的、我们上海的应用团队已经完成了表征研究、我相信这正处于流程或编写应用手册的阶段。  让我帮你检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    我尚未收到我们上海团队关于特性描述的回复、但根据我们的系统和设计团队的说法、执行初始“启动配置“代码所需的电流为~2mA、持续大约 100us。  之后的电流量取决于应用代码、所选时钟速度等